This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:需要支持建议使用 usb3.1和 PCIe 3.0的多路复用器支持

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, TMUXHS4412, HD3SS3415, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195692/hd3ss3415-support-need-on-recommend-a-mux-support-usb3-1-and-pcie-3-0

器件型号:HD3SS3415
主题中讨论的其它部件:HD3SS3412A、 TMUXHS4412、 HD3SS3412

大家好、

   我们的客户希望 多路复用器支持4通道1:2和 usb3.1 (如果可以支持 PCIe 3.0、则为10Gbps)。 下面显示了更多详细信息。

  1. 我发现  HD3SS3415 TMUXHS4412  HD3SS3412A HD3SS3412 似乎 可以满足客户的需求。 您能否确认?(我发现 大多数器件不符合电源电压和温度要求)

  2.您能否推荐满足客户需求的器件?

  此外 ,HD3SS3412A 与 HD3SS3412有何差异 ?

传输协议[协议] USB3.1
拓扑结构[拓扑] 四通道1:2
最小供电电压[VDD (最小值)] <1.5V
最大供电电压[VDD (最大值)] >5V
带宽[带宽] >10G
其他特性[其他特性] 最好支持多种协议、如 PCIe Gen3
最低工作温度 ℃μ A
工作温度最大值 ℃μ A

您的

非

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用:

      我们只有 HD3SS3212q1支持-40至85c、 其带宽为8GHz、但 支持 USB3.1

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

       感谢您的回复。

       与客户交谈后、客户对带宽的请求超过10Gbps、而不是10GHz、因此 HD3SSS3121q1可以满足他们的需求(仅用于 USB 多路复用器)。

       如果温度和电压限制被忽略,HD3SS3415 TMUXHS4412 HD3SS3412A HD3SS3412是否满足客户要求?

       为了满足对多路复用器的需求、器件必须支持 USB 多路复用器。 如果我们的产品也可以用作 PCIe 多路复用器、这将有助于我们有更好的机会获得成功。  

    您的

    非

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2:如果 首先忽略温度和电压限制、 HD3SS3415 TMUXHS4412 HD3SS3412A HD3SS3412也能满足客户的需求。

    3:这些多路复用器都支持 USB3和 PCIe Gen3、 TMUXHS4412 支持 PCIe Gen 4。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑  

       感谢您的确认。

         ℃数据表、我发现 HD3SS3412和 TMUXHS4412可在-40 μ A 下工作。 请确认这些信息吗?

       2.您能否告诉我们  HD3SS3412和 HD3SS3412A 的工作温度有何不同?

       HD3SS3412A   HD3SS3412  TMUXHS4412
    带宽(Gbps) 12. 12. 20.
    通道 4. 4. 4.
    协议 USB3.1
    PCIe 3.0
    USB3.1
    PCIe 3.0
    USB3.1/USB4
    PCIe 3.0/4.0
    配置 1:2 1:2 1:2
    电源电压最大值(V) 3.6. 3.6. 3.6.
    工作温度(℃) 0—70 -40—85 -40—105

    您的

    非

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到 HD3SS3412i,但我确实看到了 TMUXHS4412I。

    此致

    Brian