请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 各位专家:
在第14页有一条关于输入时钟要求的注释。

在应用 USB3.0抖动传输功能后、时钟应具有<+-100ppm 和+-50ps p-2-p 抖动或+-25ps P2P 抖动。
问题是什么是"应用 USB3.0抖动传输函数后"。 USB 组织文档指出、抖动传输函数或 JTF 是从接收数据中生成恢复的时钟。 用户如何在应用 USB3.0抖动传输功能后确认时钟抖动是否小于25ps?
此致、
Uchikoshi