This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:外壳温度

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196710/tusb1210-case-temperature

器件型号:TUSB1210

大家好、  

请帮助我们获取器件  TUSB1210BRHBT 的外壳温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    我们在 TUSB1210数据表中提供了热阻、您可以使用热阻数据来计算外壳温度。  

    对于实际的外壳温度测量、可以使用 IR 摄像头、荧光探头、热电偶或 IR 枪执行(按精度顺序)、最大磁场视图为4mm 直径、仅举几种技术。

    谢谢

    David