This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:您能告诉我 TUSB4020BI-Q1中 PWRCTL_POL 的含义吗? 我不清楚与此引脚的高低电平状态对应的功能

Guru**** 1214590 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1, TPS2561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196814/tusb4020bi-q1-could-you-tell-me-the-meaning-of-pwrctl_pol-in-tusb4020bi-q1-i-don-t-quite-understand-the-function-corresponding-to-the-high-and-low-status-of-this-pin

器件型号:TUSB4020BI-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2561

您能告诉我 TUSB4020BI-Q1中 PWRCTL_POL 的含义吗? 我不太理解与该引脚的高低电平状态对应的功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PWRCTL_POL 引脚极性(高电平或低电平)根据下行 USB VBUS 电源开关的 EN 引脚极性要求进行设置。  

    例如、USB VBUS 电源开关 TPS2561具有高电平有效 EN 引脚。 因此、您设置 PWRCTL_POL 以使 PWR_CTL 引脚也变为高电平有效。

    谢谢

    David