This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FT260 HID 类 USB 转 UART/I2C 桥接 IC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196620/ft260-hid-class-usb-to-uart-i2c-bridge-ic

主题中讨论的其他器件:MSP430F5500

您好、先生、  

请建议使用 TI 解决方案来替代 FT260Q-T

(FT260 HID 类 USB 转 UART/I2C 桥接 IC)

非常感谢!

BR、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有确切的替换。

    需要使用 USB 微处理器(例如 MSP430F5500)并对其进行编程、使其与 FT260采用相同的 HID 协议。 这可能比它值得付出更多的努力。