This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:将 MAC 控制器连接到以太网 PHY

Guru**** 2771685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188451/dp83826i-interfacing-mac-controller-to-ethernet-phy

器件型号:DP83826I
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6746

您好、TI、

请查找图片附件以供您参考。

由于我们计划在  RMII 模式下以10/100Mbps 的速度使用 TMS320C6746的 MAC 控制 器、因此我们选择了 TI 的以太网 PHY 器件(DP83826IRHBR)。

请确认我们从 TI 选择的 PHY 器件、并告知我们您是否有任何其他问题与 PHY 与 DSP 的连接有关。

谢谢、

Rajesh..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    请在星期五结束前向我提供有关您的原理图的反馈。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    很抱歉我的回答有延迟。

    这是对原理图的反馈。

    1. 请将 C3、4、5、6从0.1uF 交换为1nF。
    2. RMII 从器件的自举配置似乎不正确。 由于您正在使用基本模式、请在 RX_DV 和 COL 上具有上拉寄存器、并且 CRS 上没有上拉。 所有其他自举设置也看起来不正确。
    3. 请使用 C2 = 2nF

    原理图的其他部分看起来还可以。

    您可以在最终原理图准备好审阅后向我们发送它。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    请查找随附的原理图和设置配置以供查看。

    请告诉我们是否需要进行任何更改。

    谢谢、

    Rajesh..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    原理图现在看起来不错。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    您能否确认我们从 BEL 中为此 PHY 选择的具有集成磁性元件(SI-60118-F)的 RJ45连接器、并告知我们您的一方是否对此有任何其他问题。 还应考虑 ECS 的振荡器部件(ECS-2033-500-BN)和 TI 的 ESD 部件(TPD4E05U06DQAR)。

    谢谢、
    Rajesh..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    尽管不同磁性元件的比例差异规格高于数据表规定的+/-2%、但我认为仍然可以使用。

    可以使用 TI 的 ESD 器件。

    除了上升/下降时间外、所有振荡器规格看起来都很好。 我在某种程度上无法在振荡器的数据表中找到50MHz 振荡器的上升/下降时间规格。 请确保符合 TI 5ns 数据表规格。

    --
    此致、
    Gokul。