This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:输入上升时间值

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195978/dp83867is-input-rise-time-value

器件型号:DP83867IS

各位专家:

请帮助我们并提供 DP83867ISRGZ 器件、 电压引脚 VDDIO (1.8V)、 VDDA1P8、 VDDA2P5 (2.5V)和 VDD1P0 (1.8V)的输入上升时间值

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 请允许我在星期三2月15日前回复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有这些数据、但从过去的应用中、我们看到了以几毫秒为单位的上升时间、PHY 运行正常。 但是、没有硬性要求。

    此致、

    Gerome