This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AV-Q1:TCAN1044AVDRQ1支持 CANH 和 CANL 短路故障条件?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194248/tcan1044av-q1-tcan1044avdrq1-supported-canh-and-canl-shorted-fault-condition

器件型号:TCAN1044AV-Q1

您好问题、

我们将 TCAN1044AVDRQ1用于我们的一款产品中。 我们正在测试 CAN 总线通信的故障条件。

当我们短接 CANH - CANL 总线线路时、CAN 通信暂停- CAN 总线关闭(这是预期的)-故障条件下的两个线路电压为~2.5V。

但当故障消除时、CAN 总线通信不会恢复。 CAN 总线冻结、需要硬电源复位。

TCAN1044器件是否支持此 CAN 故障条件(CANH 对 CANL 短路)?

与预期的其他故障条件相同-->自动 CAN 恢复功能已存在。  

CANH 短接至 GND 和 VBAT

CANL 短接至 GND 和 VBAT。

问题-场景- CAN H 对 CAN L 短路:-  

正常工作                                  CAN H 对 CAN L 短路故障条件                   故障条件消除后

~ Shubham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、

    在此过程中、TXD 的状态是什么? 在正常模式下、您是否对 TXD 的状态是否发生变化有任何了解?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    在故障条件期间(CAN H 对 CANL 短路)-两条线路都具有~2.5V 电压。  

    在故障条件被移除后--> TXD 和 RXD 线路上有数据。 但通信是在"独木舟工具跟踪"窗口开始的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、

    当节点脱离总线时、独木舟工具将停止通信。 请注意、当应用总线故障时、通信可能无法进行。 这不是收发器的问题、而是总线故障的副产品。

    当 CAN 控制器确定有足够数量的传输失败时、节点将脱离总线并停止通信。 这不是因为收发器、而是 CAN 协议的一部分。

    我可能提出的一个建议是:不是连续运行通信、而是尝试 手动发送每个帧。 这样、您就可以看到总线故障的影响、但也可以将失败传输的数量保持在足够低的水平、以便在故障消除后节点将继续尝试通信。

    请注意、TCAN1044AV-Q1没有协议感知能力。 该器件可转换 TXD -> CAN 和 CAN -> RXD 的信号。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着、如果我们的节点连接到具有不同 ECU (其他节点)的生态系统中、则当我们端的 CANH 和 CANL 线路短路时、总线关闭会下降、并停止通信。 在故障消除后-它将重新启动通信??

    当我们用独木舟工具进行测试时,在短路 CAN 线之后,通信停止,无法恢复通信--这种理解是对的吗?

    在总线关闭状态后、控制器是否需要复位以恢复通信-如果是这种情况、则可以通过软件完成通信。??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、

    是的、听起来您理解正确。 总线关闭状态是控制器的一项功能、而不是收发器本身的一项功能。 这就是重启允许通信恢复的原因。

    根据您使用的软件、软件复位应该足以在此类事件之后恢复通信。

    最棒的

    Danny