This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:EOM 增益/衰减手动调节和读回

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195691/ds125df410-eom-gain-attenuation-manual-adjustment-and-readback

器件型号:DS125DF410

我们使用 EOM 功能来测量传入信号的质量。 我们注意到、EOM 功能会自动调整其增益/衰减、以保持恒定的眼图测量输出振幅。 有两个问题:

1、增益/衰减值能否通过寄存器访问读出?

2. 增益/衰减值是否可以手动设置(以便禁用自动调整功能)?

谢谢。

子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    根据眼图测量的输出幅度、您是指 EOM 垂直范围吗? 这可以在寄存器0x29[6:5]中读取。 我们建议使用寄存器0x11[7:6]手动设置垂直范围。

    您已经执行了哪些测试来发现 EOM 会调整其增益/衰减?  如果我 能更好地理解增益/衰减的含义、那会很有帮助。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    我不是在讨论我们可以通过寄存器0x11和0x29设置或读取的 EOM 垂直范围/窗口、而是 EOM 块对传入信号施加的实际衰减/增益电平。  

    我通过以下实验注意到了该行为:

    1、在源极产生固定振幅的信号并注入 EOM 模块。

    2. EOM 垂直值(即 VEO)可通过眼图测量功能读出。

    然后,我们在信号路径中添加外部衰减,并注意 到 VEO 值几乎保持不变(幅度变得更小)-直到外部衰减变得非常大(例如>15dB)。

    是否有方法设置和/或读取内部 EOM 衰减/增益电平?

    谢谢。

    子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    VEO 值正在缩放到寄存器0x11[7:6]中设置的垂直范围。 遗憾的是、就我所能知、无法读取为满足此垂直范围而施加的衰减/增益量。 但是、可以通过设置寄存器0x2C[6]= 0来禁用此功能、从而根据实际输入信号振幅获取 VEO 值。

    最棒的

    卢卡斯