This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:自协商未完成

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195858/dp83867is-auto-negotiation-is-not-complete

器件型号:DP83867IS

各位专家:

你好。 代表客户查询 有关 DP83867ISRGZR 的信息、请向您寻求帮助:

我的系统中有2个 PHY IC、一个是启动的。 第二个有问题。 处理器能够通过读取第3个寄存器上的0XA231来检测 PHY。 但无法准备好链路。 当我读取 MBSR 寄存器(0x0001)时、我将获得0x7949而不是0x796d。 指示自协商未完成。  

当我检查 BMCR 寄存器时、它的读数为0X1140 (预期值)。  

我通过将0x8000设置为0x1f 寄存器尝试了软件复位、但问题仍然存在。

但第一个 PHY 没有问题。 两个部分是相同的(硬件、sch 和 BOM 方面)。

以寻求您的帮助。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 请允许我继续到2015年2月2日。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的快速响应。

    很期待这件事。

    73、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    您能否让客户检查两个器件上的0x6E 和0x6f 寄存器? 您想了解它们是否也以类似方式捆绑在一起。 请注意、这些寄存器是扩展空间的一部分、因此可能需要扩展寄存器访问才能从这些寄存器中获取正确的信息。

    此致、

    Gerome