This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:DS92LX1621 1.8V 最大功耗

Guru**** 2521970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195394/ds92lx1621-ds92lx1621-1-8v-maximum-power-consumption

器件型号:DS92LX1621

您好!

我们正在围绕 DS92LX1621DSE/NOPB 设计电路板。  

PCLK 将是50MHz 外部时钟。

 1.8V 稳压器将为 VDDCML、VDDPLL、VDDT 和 VDDD 供电。

稳压器需要向 DS92LX1621DSE/NOPB 提供的最坏情况电流是多少?

在数据表中、仅指定最大90mA 的 IVDDT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacques、

    让我询问一些同事、看看他们是否知道我在哪里可以找到有关最坏情况下电流消耗的更多信息、我将在2014年2月之前让您知道我的结果。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacques、

    查看数据表、Iddt 被定义为串行器总电源电流模式、因此在最坏的情况下、90mA 应该是为器件供电时所需的最大电流。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

    将相应地调整1.8V 电源的大小。