This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR401:LVDS 输出过冲

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194831/ds15br401-lvds-output-overshoot

器件型号:DS15BR401

您好 BU 朋友、

我的客户使用 了 DS15BR401TSQ、并遇到了 LVDS 超快。 这是器件的波形。 绿色波形为 LVDS、黄色波形为 PWDN。 并且 LVDS 输出连接器件具有内部100欧姆端接电阻。 请提供一些建议。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请注意 DS15BR401数据表的图2。 该器件的输入端需要外部100 Ω 终端。 该器件具有集成的内部100 Ω 终端。

    2)。 同样、请注意图14。 在左侧、这可以是 DS15BR401、它具有集成的100 Ω 输出终端。 而在右侧、这可能是 DS15BR401、具有外部100-PHM 端接。

    3)。 请确认 差分 LVDS 迹线是否受100欧姆阻抗控制。 振铃和过冲表示阻抗不匹配。

    此致、Nasser   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好专家、

    I confim 差分 LVDS 布线由100 Ω 阻抗控制。

    对于单 个 LVDS 过冲、我不认为它在振铃、 如果其他原因导致了原型、您能不能给出一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器屏幕截图显示这是感性的、然后存在某种 RC 时间常数。 建议执行 TDR。 我认为信号 路径中存在一些阻抗不连续性。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 专家,

    LVDS  过冲 ,3.3V μ s

    kΩ kΩ 放电下拉路径可用于任一输出(建议1 μ A 接地),现在客户使用2 μ A 接地,接地电阻的范围是多少?

    100Ω 输出端的灯串电阻为401 Ω、但波形不会改变,Ω

    请提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请注意下面的数据表 LVDS 输出参数表。 在~1.2V 共模电压和350mV 差分输出的情况下、信号摆幅应约为1.2V 共模电压、摆幅为175mV mV mV mV。 鉴于它过冲至3.3V、这意味着有一些组件将此输出拉至3.3V。 请注意数据表的图5和6、并重新创建此设置。 在器件因将输出信号拉至3.3V 而受损的情况下、使用新器件可能是一个好主意。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好专家、

    客户使用六个 DS15BR401电路板、所有这些都过冲至3.3V、是否有硬件设计源文件可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这是一种旧的成熟产品、没有参考原理图或设计。  

    一个想法是、客户可以考虑 DS25CP104。 此器件具有参考设计、并具有小交叉点功能。 请向您的客户推荐。 以下是指向此器件产品文件夹的链接:

    https://www.ti.com/product/DS25CP104A?keyMatch=DS25CP104A&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    此致、Nasser