This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX323232IPWR 问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197179/max3232-max3232ipwr-issue

器件型号:MAX3232
尊敬的团队:
  使用 德州仪器的芯片组时遇到问题。
目前、我在 其中一个项目中使用 MAX3232IPWR (2/2收发器完全 RS232 16-TSSOP)。
使用此 IC 时、我发现 IC 未提供正确的响应、并发送一些垃圾数据、因为我的通信系统无法正常运行、我 无法运行产品。
 
下面是 IC 的输出。

 
这里 C10005是一个 TX 命令、我可以预期 R10005是一个响应、但  我在当前使用的 IC 上没有得到此响应。
 
 
(三
我以前曾订购过相同的 IC、这些 IC 在100多个电路板中工作正常。
我已经使用相同的固件检查了旧 IC、我得到了正确的响应、如下图所示。
(二
在调试时、我观察到两个 IC 上印刷了不同的器件型号。
没有正确响应的器件型号 :MB3232I 08K G4 A8GT
正确响应的旧器件具有部件号   : MB3232I 18K G4 A2KR。
您能告诉我打印在上面的这两个 IC 器件型号之间的区别吗?它的含义是什么?
谢谢、
Jay Patel