This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:模拟视频延迟线路 IC

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197194/tvp5150am1-analog-video-delay-line-ics

器件型号:TVP5150AM1

您好!

随着 ISL59920的停产、我希望了解 TI 是否有等效的产品。
就我在网站上看到的情况而言、似乎没有适用的 TI 产品、但让我检查一下以防万一。

Renesas:ISL59920
https://www.renesas.com/jp/ja/document/dst/isl59920-isl59921-isl59922-isl59923-datasheet?r=501791

所需的规格如下所示。
・-3dB BW:153MHz 或更高
・可调延迟:60ns 或更高
・控制方法无关紧要。

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     阅读 ISL59929数据表、似乎是电缆的某种类型的延迟逻辑。 我对功能没有经验。 TVP5150AM1是一款视频解码器。 我不认为这是  ISL59929的替代 产品。 另请注意 、我们不再在 E2E 论坛上为此器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 很抱歉缺少指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    我填写了 TVP5150AM1、因为我在发布时必须选择器件。如果 TI 产品有相应的型号、您能告诉我吗?

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eevee - San、

     我认为我们没有与 ISL59929等效的东西