This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:铜至 SGMII 问题

Guru**** 2951260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197230/dp83869hm-copper-to-sgmii-problem

器件型号:DP83869HM

您好!

我们已配置并捆绑了 DP 芯片、以在100Mbps (而非1000mvps)时作为铜缆连接到 SGMII。  

 

只有运行模式1和2被上拉、只有 ANEGSEL _1也被上拉。  

 

此外、还输入了以下寄存器值:

让寄存器0x1DF = 0046

让寄存器0x0 = 1140

让寄存器0x09 = 0800

让寄存器0x10 = 5048

让寄存器0xC00 = 2100

让寄存器0x1F = 4000

 

一切看起来都很好、但 SGMII 链路未启动。  

寄存器 C01仍然显示链路断开。  

 

我们发现寄存器 C00始终为1140、而不是保持在所需的2100上(以保持100Mbps)。  

 

100BaseTX 链路以100Mbps 的速率运行。

我们还需要 SGMII 链路以100Mbps 的速率运行。  

已连接多次读取的寄存器转储。

请尽快帮助。  

谢谢你。  

此致

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 SGMII 链路确认、请参阅寄存器0xC6。 SGMII 将遵循铜缆链路设置的速度。 确认链路已建立后、请尝试吞吐量通信。

    此致、

    Gerome