This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:与扩展器无通信

Guru**** 2895790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197212/pca9534a-no-communication-with-expander

器件型号:PCA9534A

尊敬的先生或女士:

 我在与 PCA9534A 进行通信时遇到问题。  

我看到 CLK 和 SDA 线路以正确的方式将 i2c 总线上的命令拉低。 当在不同的电路板上实现时、相同的电路工作。 两者之间的唯一区别是电源结构。

扩展器电路与数据表中的电路类似(图10-1)。  

我可以想到的唯一原因是 Vcc 的斜升速度。

我要连接这个。 这种 Vcc 斜升是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在附加图片时遇到问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声)

    附加图片(我希望它在那里?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我无法加载图片。 请说明如何继续加载图片。 我将复制粘贴到终端中。 插入不允许我导航到文件?   

    其他信息:

    如果上拉电阻为11k (如数据表中所示)、则 SDA 卡在2.5。 CLK 开启5V。INT 为0.12V。 如果我将上拉电阻更改为1k、则 SDA 变为4.85V。另外两个保持与11k 相同。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图片、请使用编辑框下方的"插入▼"/"图片"菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 我的浏览器中的上传按钮变暗了。很抱歉、我希望这可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    种 VCC 上升看起来正常。

    请显示故障通信的原理图和示波器波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附原理图、请确认是否符合预期 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UF... 刚刚看到了。 SDA 和 SCL 被交换! 感谢你能抽出时间!