This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0394:我们是否有这样的器件来支持 SDI 至 CML?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0394, LMH0324, LMH0397, LMH0344
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195188/lmh0394-do-we-have-such-a-device-to-support-the-sdi-to-cml

器件型号:LMH0394
主题中讨论的其他器件: LMH0324LMH0397LMH0344

大家好、

   我们的客户希望器件支持 SDI 至 CML。 下面显示了更多详细信息。 您可以推荐器件吗?

信号传输方向[信号传输方向] 3G SDI 信号输入差分 CML 输出
预加重 Ω/去加重 Ω[预加重/去加重] 不必要
均衡器[均衡器] 不必要
最大数据率[数据速率(最大值)] 3Gbps
其他特性[其他特性] 支持 HD-SDI、3G SDI、SD SDI 信号(75Ω)输入差分 CML 输出(3.3V 和2.5V 外部引脚调整)到 FPGA 串行器/解串器、器件功耗不能超过0.3W
最低工作温度[Ta (最小值)] °μ A
最高工作温度[Ta (最大值)] °μ A

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    LMH0394、LMH0324或 LMH0397。 适用于此应用。 客户使用这些部件中的任何一个。 请注意、100 Ω 输出需要与 FPGA 或 ASIC 进行交流耦合。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

       感谢您的推荐。 但我在 其数据表中没有发现 LMH0324、394、397可以支持 CML 中的输出。您能帮助我确认这些内容吗?

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    这些部件需要在其高速输入和输出上进行交流耦合。 交流耦合允许连接到 CML 接口。 这是因为交流耦合隔离式共模电压。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

       感谢您的回复。  

       与客户交谈后、他们以前使用过 LMH3044。因此、他们想知道 LMH3044是否可以支持 SDI 上的输入和差分 CML (电流模式逻辑)上的输出?

      您能否告诉我  LMH0394、LMH0324、 LMH0397和 LMH3044之间有何差异?  我们建议器件时最好这样做。

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    是的 LMH0344可在输入端支持 SDI、在输出端支持 CML。 请确保客户在输出端使用交流耦合。

    这些器件之间存在差异-请注意数据表。 LMH0344是第一代3G SDI、然后分别是 LMH0394、LMH0324和 LMH0397。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

       感谢您的友好支持。

    您的