This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:我们是否有器件支持 HDMI 到 DVP?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196661/sn75dp139-do-we-have-device-to-support-the-device-support-hdmi-to-dvp

器件型号:SN75DP139

大家好、

   我们的客户希望有一个桥来支持 HDMI 到 DVP。 下面显示了更多详细信息。 我找不到满足客户需求的器件。 您可以推荐器件吗?

信号传输方向[信号传输方向] HDMI 到并行端口
协议版本[协议版本] HDMI1.4 (需要经过认证)
其他特性[其他特性] 信号类型支持 HDMI 1.4输入和并行 DVP 输出;
支持视频格式的 RGB444和 YUV422输出;
支持音频输入和输出;可满足 HDMI1.4b 接收器认证要求;
环境温度支持-20°C~85°C
最低工作温度[Ta (最小值)] ℃μ A
最高工作温度[Ta (最大值)] ℃μ A

 

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们的产品系列中没有 HDMI 到 DVP 解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

      感谢您的回复。

    您的