This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:输出 VOL

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196711/tca9539-q1-output-vol

器件型号:TCA9539-Q1

您好、TI 专家、

我可以知道 TCA9539-Q1的 VOL 值吗?

由于这是一个推挽结构、我假设 Px 端口的 VOL 应该为0V、我对吗?  

我注意到下图显示了基于灌电流的 VOL 变化、我认为假设线路上还有另一个拉电流、然后灌电流进入 Px 端口、从而导致 VOL。

我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    输出电压取决于输出电流。 当没有负载时、或者当唯一的负载是高阻抗 CMOS 输入时、VOL 为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了。

    BTW、如果我将 Px 端口连接到其他转换器或 IC 控制引脚、只需确保我连接的 IC 的这些引脚的拉电流不会导致巨大的拉电流并影响 TCA9539-Q1的 VOL、对吧?

    以防意外触发这些 IC 的 VIL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这些其他引脚可能是 CMOS 输入、泄漏电流在 µA μ A 范围内。 但添加上拉电阻器会增加电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    由于我们的 Px 端口都是推挽结构、因此我认为不需要额外的上拉电阻器。

    我们甚至连接到其他 POL 的 EN 引脚。

    但是、如果我们在这些引脚上添加其他上拉电阻器、则会产生额外的灌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="469976" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196711/tca9539-q1-output-vol "]

    我注意到下图显示了基于灌电流的 VOL 变化、我认为假设线路上还有另一个拉电流、然后灌电流进入 Px 端口、从而导致 VOL。

    我的理解是否正确?

    [/报价]

    p 端口的电压是 V=R*I 的函数,其中 V 是电压,R 是器件 NFET 的 Ron,'I'是 NFET 灌入的电流。 如果您知道 p 端口外部的电流或负载是多少、则可以计算 Vol。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的评论。

    我们将检查级联器件的结构。