This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:可以驱动多长时间的电缆?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196924/ds110df111-how-long-of-cable-can-i-drive

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS125DF111

您好!  

您能否帮助我了解如何计算电缆 DS110DF111 / DS125DF111可驱动多长时间? 是否有任何内部寄存器设置来提高输出驱动强度?

 在驱动更长的电缆长度方面、缓冲器是否有助于补充该器件、即20in–24in?

谢谢、
Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    除了长度之外、还有许多因素会影响电缆的性能、因此不需要简单计算可由重定时器驱动的电缆长度。 您是否正在考虑将特定电缆与 DS110DF111搭配使用?您是否具有相应的 s 参数模型? 如果您想仿真链接、我可以提供 IBIS 模型。

    通道寄存器0x2D[2:0]可用于调整输出驱动器 VOD 强度。

    如果电缆的插入损耗在30dB 以内、则重定时器可以自行补偿、但具有一些均衡功能的缓冲器对于插入损耗较大的电缆很有帮助。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的反馈。 我将确认准确的电缆以及是否可以获得 S 参数模型。 您能否提供 IBIS 模型? 这可能有用。  

    谢谢、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我向您发送了一封有关 IBIS 模型的电子邮件。

    最棒的

    卢卡斯