This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:DS90UB962-Q1与放大器;DS90UB953-Q1

Guru**** 2546310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196946/ds90ub962-q1-ds90ub962-q1-ds90ub953-q1

器件型号:DS90UB962-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们的终端客户请求将显示数据(HDMI 1.4、YCbCr422:24-bpp)转换为 MIPI CSI (YUV422)输出、下面显示了系统方框图、请帮助检查是否可以实现、是否有推荐的 HDMI 转 MIPI CSI 桥接器解决方案、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogers、您好!

    UB962是否在客户系统中是固定的、还是只是一个建议?

    如果问题未得到解决、为什么不使用我们具有 HDMI 输入接口的 UB949 SER、并将其与具有 CSI-2输出接口的 UB940N DES 配对?

    如果 在客户系统中已修复 UB962、那么您建议的解决方案就可以了!