This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2701:为反极性 PMOS 提供 ESD 保护

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2701, TVS2201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195253/tvs2701-esd-protection-for-revers-polarity-pmos

器件型号:TVS2701
主题中讨论的其他器件: TVS2201、Strike

大家好、

我们目前使用以下反极性方案、其中 TVS 位于 RPP 之后。

输入为来自标准工业电源的24VDC。

但是、现在我们希望 ESD 也保护 PMOS。

您是否会推荐以下方法:

1)

 

2)

问题:

A)您是否会推荐24V 系统的 TVS2701或 TVS2201?

b)您是否可以为10/1000脉冲提供钳位电压 VC? 对于8/20脉冲,DS 只有 Vc=35.7V,并且10/1000 Vc 可能较低,正确吗?

c) TVS2701的钳位电压为 Vc = 35.7V、PMOS 的 VDS 为30V 是否会在发生 ESD 事件时出现这种问题? PMOS VDS 的额定值是否应该比钳位电压更差?

d) 如果 RPP 打开,GND_IN=24V,24VDC=0V,TVS2701是否能够承受?

e)关于栅极保护(VGS 20V),我们是否还应该使用齐纳二极管或 TVS 双向齐纳或 TVS 版本?

f)

我们的系统正常工作时为24VDC、我们应使用 ESD 保护带输入双向 TVS 和栅极保护齐纳二极管或 TVS 的 PMOS。

当我们的系统处于 RPP 模式时, 虽然我们的系统不会在反极性条件下运行,但它不应被损坏,因为它将受到 RPP 电路的保护。

在 RPP 模式下、我们有一个指示器

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d_zero、

    答:我会推荐 TVS2701  

    b.是的、钳位电压在10/1000US 下会更低、遗憾的是我们没有此规格的数据。  

    C.钳位电压将取决于 ESD/浪涌事件。 TVS2701在24A (8/20US)峰值浪涌电流下的典型钳位电压为34V。  您是否希望浪涌电流接近24A?   

    d.是的、器  件将承受此电压、任何工作电压(27V)或以下的直流电压都不会导致二极管导通大电流。  

    e.我建议使用这里的齐纳二极管将电压钳制在20V 以下

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您的参与。

    关于 c) TVS2701的钳位电压与峰值浪涌电流之间是否存在相关性图?

    那么、如果我们在 ESD 测试期间预期会发生这种情况 、那么 PMOS Vd 的额定电压是否应高于 VC 钳位电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d_zero、

      20µs 在特定峰值浪涌电流下注入8 μ s 脉冲来测量钳位电压。 20µs 该器件、峰值浪涌电流为27A 的8 μ s 浪涌脉冲的钳位响应  

    如果您期望的浪涌电流为24A、那么是的、您会希望 PMOS 的 VD 额定值更高。 但是、您提到在"ESD 测试"期间会出现这种情况。  ESD 和浪涌是两种不同类型的瞬态、 此图将为您提供浪涌事件而不是 ESD 事件的钳位响应。

    您是否更关心 ESD 事件的保护? ESD 冲击的钳位电压 可能会更低、具体取决于 ESD 电压(kV)。  

    有关 ESD 的更多详细信息、请参阅 我们的 ESD 基础知识培训

    有关浪涌的更多详细信息、请参阅我们 的《揭秘浪涌保护》培训。  

    我们有 ESD1LIN24 、这是一个24V (Vrwm)二极管、 其钳位电压适用于高达 ~14kV 的 ESD 冲击。 它提供高达30kV ESD 保护。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    进行 IEC 61000-4-5工业浪涌测试。

    TVS2701是有效的、将保护以下以绿色标记的类别是否正确?  

    TVS2701可支持8/20us 脉冲高达27A。

    在我们的示例中,RPP PMOS 采用直流电源输入(24V 最大2.5A),在这种情况下,我们可以使用 R=42Ohm,还是需要 R=12Ohm?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PMOS 是否连接到交流/直流转换器? 如果是这样、您将使用42欧姆网络。

    连接到交流/直流电源转换器的直流端口不被视为使用12欧姆耦合网络的低压电源端口。  

    此致、

    Sebastian