This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:TCA9539-Q1上拉电阻最小值

Guru**** 2929760 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196779/tca9539-q1-tca9539-q1-pull-up-resistor-min-value

器件型号:TCA9539-Q1

大家好、

使用  TCA9539-Q1的客户、I2C 总线还连接了温度传感器等10个其他器件。 但其他器件的泄漏电流非常小(uA 级)  

从数据表第18页 SLVA689中、最小上拉电阻为967 Ω。 但在实际测试中、它们必须使用2.2k Ω 电阻器。 较低的电阻值将导致位错误。

I2C 总线的总长度约为40cm、您能不能帮助解释为什么电阻器不能像 SLVA689中的电阻器那样低?

谢谢!

Marc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何计算最小上拉值的? 请注意、μ I²C 规格要求电流小于3mA (或1.8V 电源下为2mA)、并且您必须对总线上的所有器件使用最差的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 I2C 总线外观的方框图?

    此外、还应考虑到967欧姆电阻器的 VOL 和上升沿。  

    -Bobby