Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
所有这一切、 一个大客户都希望使用相同的 GPIO 启用16个 PCA9306。
使用图9.2作为基础、Vref=1.2V、Vref2=3.3V、GPIO 为3.3V。
它是否像将所有 EN 连接在一起一样简单? GPIO 需要多少驱动电流、是否需要更改200K 电阻、我是否需要16个电阻?
谢谢、
此致、
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Joe、您好!
数据表中有一节介绍了如何使用 GPIO 禁用/启用 PCA9306。 我建议您不要将 EN 引脚驱动为3.3V、而是在您想要启用器件并在您想要禁用时使用 GPIO 将 EN 驱动为低电平时使用三态/Hi-Z GPIO。 如果您的1侧电压为1.2V、而您的2侧电压为3.3V、则直接在 EN 引脚上驱动高至3.3V 的电压将阻止器件正确转换。
如果您遵循该设置(禁用驱动器低电平、启用高阻抗)、则可以使用相同的 GPIO 启用/禁用16x PCA9306器件、前提是您的 GPIO 可以从所有16个引脚灌入电流(使用200k 上拉电阻器应该很容易)。
-Bobby
Joe、您好!
[引用 userid="35268" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196801/pca9306-multiple-devices-enable-with-1-gpio/4511895 #4511895"]使用图9.2、将所有 EN 连接在一起、使用3.3V 推挽 GPIO、每个 PCA9306都需要一个200K 电阻器、消耗的电流为168uA (根据 Cemer's 等式)。
对吧?
[/报价]没错。 使用、只要您可以从推挽驱动器提供~168uA 电流、就可以使用该设置推挽(3.3V 和 GND)。
-Bobby