This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:我已使用 IC LMH0344并观察到噪声

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196410/lmh0344-i-have-used-the-ic-lmh0344-and-observed-the-noise

器件型号:LMH0344

大家好、

我使用的是 LMH0344 IC、有几个问题。

我有单端输入和输出。  根据所附的原理图、我需要单端输出。 您能否浏览所附的原理图、并告诉我为什么会收到噪声? 我已附上视频供您参考。

e2e.ti.com/.../VIDEO_2D00_2022_2D00_08_2D00_27_2D00_12_2D00_37_2D00_13.mp4

输出连接到图形卡作为输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请放大您的原理图、以便我们轻松查看组件标识符和值。

    谢谢,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

    请查看随附的 PDF 格式原理图。

    摄像头输出连接到 LMH_S2_J2_B1_SDI3_IN 信号、 QMS_S2_J2_B1_SDI3_IN 信号连接到图形卡的输入。 我已附上显卡的方框图。   QMS_S2_J2_B1_SDI3_IN 信号连接到图形卡的 SDI1_IN,SDI1_OUT 是图形卡的输出(CW_VPX3-719_hum_837068v4-14.pdf)。 当我们将 SDI1_OUT 信号连接到 HD-SDI 监控器时、它会显示噪声。 (先前 共享的视频)。

    e2e.ti.com/.../CW_5F00_VPX3_2D00_719_5F00_HUM_5F00_837068v4_2D00_14.pdf

    .e2e.ti.com/.../MS_5F00_IOTP_5F00_SCH_5F00_REVC_2D00_25.pdf

    此致、

    Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅特尔、

    1)。 请将 R433更改为49.9欧姆电阻器。

    2)。 请注意、输出应受到阻抗控制、并且采用100 Ω 差分或50 Ω 单端输出。

    3)。 SDI 输入-从 BNC 到 C455 -应进行阻抗控制- 75 Ω。

    4)、不建议使用 R481和 R482、因为它们会将75 Ω 连接到50 Ω 阻抗控制信号。

    请注意数据表的第8至第10节:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh0344.pdf?ts=1676411763522&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dlmh0344%2526nr%253D119

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我们将 R433更改为49.9欧姆电阻器、并删除 了 R481和 R482、正如您所说的不 建议那样、因为这些会将75欧姆连接到50欧姆阻抗控制信号、但我们仍然观察到噪声。 但噪声非常小。 测试时、我们将 MUTEREF 信号设置为未连接。

    数据表中指出 、为了 实现最大均衡、MUTEREF 可以未连接或接地

    我是否需要在 MUTE_REF 信号和 GND 之间放置1k 电阻器(位置- R436)?

    您是否对此噪声问题有任何其他意见?

    此致、

    Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅特尔、

    我假设您具有阻抗控制的75和50欧姆布线。 MUTE_REF 可接地或保持悬空。

    您能否将示波器放在具有无限 perspersance 的输出上以查看观察到的异常情况?

    此外、您没有提到您使用的电缆长度。 请检查不同的电缆长度。

    此致、Nasser