Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8044A 主题中讨论的其他器件:TUSB8044
您好!
我们 正在使用 jetpact 版本进行 Jetson SI 测试 5.0.2。
Linux 内核 版本5.10.104
Ubuntu 版本20.04.4 LTS
在 SI 测试期间、TUSB8044寄存器应设置什么?
是否可以在 usb3.0 和 USB2.0中设置任何命令?
是否有任何技术文档并分享给我们?
谢谢!
Jeff