This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:查询复位生效时间

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195822/dp83867cs-query-on-reset-assert-time

器件型号:DP83867CS

您好!

对于 SGMII 模式下 DP83867CS 的建议复位生效时间、您能提供以下查询的帮助吗?
->我们在其中一个电路板上发现了 TI DP83867CS phy 复位生效时间问题。 我们使用开放源码 Linux 驱动程序、在软件中选择了100us 复位生效时间和280us 复位失效时间。 我从规范中可以看出、复位生效和失效时间都超过了规范规定的时间(分别为1us 和195us)。 但是、在我们的其中一个开发板上、我们发现需要将断言时间增加到136us 或300us。
->此外、请注意、我在上面指定的时间是 Linux 中请求的 SW 延迟值。 板载时、延迟要高得多。 例如、当在 Linux SW 中将复位生效时间指定为100us 时、使用示波器探测 phy 复位引脚会显示脉宽~308us。 即使这样、我们也注意到 PHY 无法访问。
->我们在 RGMII 模式下的其他评估板上使用了 TI DP83867。 到目前为止、我们仅在该特定硬件(SGMII)上观察到此问题。
请您对这种行为发表评论并告知我们建议的断言时间吗?

此致、

哈里尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 请允许我继续到2015年2月2日。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    您还可以共享重置时捕获的快照吗? 如何检查 PHY 是否超出复位范围?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在对 BMCR 或 BMSR 进行简单读取。 这种情况发生在 Linux phy 框架中、但我们也检查了使用 userspace 中的 phytool 的情况。  该操作 仅返回 FFs、这意味着 PHY Dint 响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此对话已脱机、因此我将关闭此主题。

    此致、

    Gerome