This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MQML:与计时抖动传播延迟温度相关

Guru**** 2766035 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55182-SP, DS26F31MQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196500/ds26f31mqml-timing-jitter-propagation-delay-temperature-dependence

器件型号:DS26F31MQML
主题中讨论的其他器件:SN55182-SP

您能否发布有关该器件输入和输出之间时序抖动的数据、以及 tPLH 和 tPHL 温度相关性的数字或图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN55182-SP 的数据表中包含温度依赖性图、如所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    该器件的可用数据已包含在数据表中。 我们没有更多信息可供分享。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于采用相同技术节点和类似设计块制造的其他器件、TI 是否具有传播延迟抖动和传播延迟温度相关性?  然后、我们可以推断该器件的抖动和温度依赖性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、


    遗憾的是、该器件使用独特的工艺\(使用 L-fast 双极技术)、这不同于其他器件-我们的许多四通道器件(如本例)不包含此信息。 传播延迟将随温度升高到最大值-我们没有该器件的脉冲偏斜数据-其关系是非线性的一点、但通常会随温度升高。  

    我是否可以问   、当前为何吸引您加入此器件? 根据用例、我们的器件具有更多的数据 、并且可以更深入地了解如何设计器件以及器件在不同系统环境下将如何反应-但有一些显著的差异可能会使开关变得不利-因此这实际上是一种情况 按情况分类。  

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要使用一些使用 DS26F31MQML (雷达、航空级选项)的已设计电子器件、现在我想通过电子器件传播一些时序敏感信号。  因此、我要汇编时序预算:固定延迟(包括其温度依赖性)和抖动。  但是、不使用 L-FAST 的其他器件可能会因其传播延迟而具有不同的温度依赖性、并且具有不同的抖动属性(热感应噪声)、因此它们是不可比较的。  是否有使用 L-FAST 的其他器件系列、或此器件是否是唯一的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    已理解-我通常会说、对于时序敏感型应用、我不建议使用 RS-422器件-它们通常不适合这些类型的应用。  

    我们还有一两个采用 LFAST 技术的其他器件-问题是它们都是传统器件、并且具有相同的数据缺失-因此、它将是我无法提供更多见解的相同位置。

    最棒的

    Parker Dodson