This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:哪种模式最适合 SATA 设计

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197097/tusb1002a-what-mode-is-the-best-for-sata-design

器件型号:TUSB1002A

您好!


我们在 SATA Gen3设计中采用 TUSB1002A。


必须选择哪个 MODE 引脚?


0 =基本转接驱动器模式或 R = PCIe/Test 模式。


AAMOF 我们为表5选择 R、但完全不起作用。


然后选择模式0运行良好。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模式为 R 将与电源状态一同工作。

    模式为0只是正常的转接驱动器模式

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着静止模式"R"无法相互通信器件和主机控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、模式 R 支持 U0/U1、该 U0/U1支持主机和器件 之间的相互通信。

    此致

    Brian