This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:RS485驱动器存在问题

Guru**** 2543920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195901/thvd2410-problem-with-rs485-driver

器件型号:THVD2410

您好、我遇到了您的 RS485驱动程序的问题:THVD2410DRBR。 下面我给出了我的部分电路。 所有4个输出引脚连接到外部检测器。 到传感器的线路上有4根导线: 电源、接地、A 和 B。电源线为+24V。用户可能会意外地混用电线,错误地将电线连接到 A 或 B 线,将 +24V 线连接到 A 或 B 线。 数据表显示、驱动器可以承受高达25V (典型值)和高达70V (据我了解、这是为了防止开关电流)的线路 A 和 B 上的电压。 在我们测试此类错误连接期间、有时驱动程序已损坏。 我想澄清为什么会发生这种情况? 也许我对文档中的内容不了解、或者对文档的解释不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    有几个问题只是为了帮助我澄清问题:

    1.器件和电源共用相同的接地连接是否正确?

    1A)如果是-是连接点之间的较大距离-并且系统中是否存在较大的接地电流、因为接地电位差会导致器 件"读取"不用于的电压。

    1b)如果否、接地点的差异是已知的?

    2.是否在将 A/B 连接到24V 时启用驱动器-即在故障情况下驱动器是否主动驱动? 还是处于接收模式?  

    3.如果驱动程序在连接时处于活动状态:

    3A)故障条件持续多长时间

    3B)在故障情况下、您是否对10欧姆电阻器上的电压进行测量

    3c)测试环境的环境温度是多少。  

    4.最后,什么被视为“故障设备”,如何确定设备是否出现故障。 如果在重新洗澡时它不能再次工作-设备上有什么故障?

    从本质上讲-我看不到原理图有什么问题。 该器件具有高达+/-70V 故障保护、共模范围为+/-25V、因此电压本身不应导致故障。 我看到的潜在问题是、结可能会由于过热而损坏。 该器件具有热结特性、但热结特性可能不会在最大额定结温(150C)下关断器件、通常会在170C 下关断。 折返电流特性(与高达+/-250mA 的电流相比、将短路电流降低至+/-5mA) 直到+/-25V 才会生效-因此在+24V 时、您可以看到高达+/-250mA 的电流-但如果您根据上述问题进行了一些测量、它将帮助我确定我的初始假设是否可行或是否属于其他假设。 还有多少个单元发生了故障?  

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!
    1.是的。   连接点之间的距离 为1 m
    2.线路 RE 和 TE 上的电压等于零、但驱动器未通电
    3.A.故障条件在几秒到60秒之间设置、具体取决于测试驱动程序。
    3. B.我连接时的开始时间、您可以在下图中看到:

    忽略紫色。
    3. C.环境温度23度 C.
    4."故障器件"是指驱动器不工作、并且在输入线路 A 和接地之间具有 smаll Ω 电阻(几欧姆取决于故障驱动器)的情况。 电阻器也会灼伤。

    当我连接线路时、有时电压可能大于25V、并且可能会达到35V
    我们测试了5个器件、它们都在这种情况下发生了故障。 但是、如果我将电阻器从10欧姆更改为33欧姆、一切都很好。 但线路的工作距离更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    因此、为了确保我理解 - 24V 是直接施加到 A/B 引脚上、还是应用到 IN_A/IN_B?  

    我认为、基于这样一个事实、增加串联电阻有助于防止其应用于 IN_A / IN-B 的问题-但颜色有点混乱、因为它看起来像是蓝色是输入点?  

    因此、根据故障的均热时间-我确实认为这可能与由于"短路"电流事件而导致过热有关增加电阻会降低峰值电流并降低功率耗散、从而缓解结过热。 假设输入位于 IN_A / IN_B -如果不是这样、就不能执行太多操作、因为结温升高可能会导致问题。 请告诉我、以便我验证。

     接下来有几个选项:

    1.增加串联电阻-如您所见、这将降低器件的峰值功率耗散并防止损坏。 电压本身不是问题-但电压和故障长度的影响是。 正确的做法是、此解决方案的权衡是可以减小最大总线长度。

    2.降低二极管的钳位电压-在这种情况下、这些二极管似乎不会钳位-如果钳位点设置得更低、则可以将输入电压钳位到更低的电平、从而降低 IC 结的最大功率。 此解决 方案需要进行一些权衡-它将减小运行共模范围-因此、如果在终端系统中存在较大的接地电位差、则可能会导致数据比预期更早地被钳制。 另一个折衷是、根据钳位电压的不同、可能需要通过器件分流更多电流、从而需要更强大的保护二极管。  

    请确认实际的系统是否存在24V 到 IN_A 或 IN_B 的问题、或者是否是 RS485_A/RS485_B (直接引脚连接)。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 IN_A / IN_B 施加了24V 电压(电路的输入引脚)。
     颜色令人困惑、我也认为它、但输出蓝色。  如果您进一步查看该图、您可以看到蓝色线的电压(由于 电阻器上的压降)小于黄色线的电压、这表示颜色正确。 您可以通过电阻器上的压降来估算电流。
    我在开关不正确时测量了驱动器上的温度。 它不会发热、但电阻器会变得很热、并且会发生故障。
    无法理解的情况下,此情况下的驱动程序应该可以工作,但失败了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    这很奇怪-但基于您所分享的所有内容-我确实认为、仅仅基于更大的电阻帮助、功率耗散可能会过高。 我很困惑器件为什么不加热-除非它的使用寿命太短而无法捕获-因为它看起来像是~500mA 的电流(5V/10 -我认为这是我从图中读取的结果) 注入可能会因功率耗散而导致结故障-我假设电流注入事件的寿命太短、无法持续加热-但在 这种情况下、瞬时功率可能太大、从而导致故障。 因此、我确实认为您的选项正如我在上面列出的那样-这似乎有点像边缘情况-但我假设注入电流对于器件来说太大、无法处理 (在短时间条件下 RS-485限制为250mA -我想我在峰值时读取的注入电流大约为500mA -我认为这是问题所在-通过上述折衷、大串联电阻可以帮助克服这一问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、也许吧。 我不明白电流如何流动,我不 向驱动器 ppted,为什么驱动器中的输入是打开的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    无论 VCC 电平如何、A/B 引脚都将具有输入阻抗-此器件的额定单位负载为1/8 -通常可以假设在-7V 和12V 之间为~96K 欧姆、但当进入扩展共模范围和时、这会降低 以上可能是非线性的(而在共模范围内、器件是相当线性的 w.r.t。其输入阻抗与输入阻抗之间的关系。 大电流浪涌主要是由总线和器件电容(浪涌电流)引起的-我了解混淆的地方-因为驱动器的电流受限-但当驱动器被禁用时、我认为规格不适用-因此我对此深表歉意。  

    我想浪涌是导致问题的原因、而体积更大的电阻器或更低的钳位二极管可能是解决问题的最佳选择。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。