This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS312:以太网浪涌保护

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS314, ESDS312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197178/esds312-ethernet-surge-protection

器件型号:ESDS312
主题中讨论的其他器件:ESDS314

大家好、

什么是 ESDS312或 ESDS314的正确使用:

IEC 61000-4-5浪涌2类1kV 24A 42 Ω

->在连接器和以太网磁性元件之间放置 ESDS31x 时?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在磁性元件和 PHY 之间正确使用 ESDS312/ESDS314、如下面的原理图所示:

    我们建议将 ESD 器件放置在磁性元件之后、以利用 变压器提供的保护。 一些以太网变压器可提供非常高的浪涌保护。 这种配置还有助于防止通过变压器耦合的差分浪涌。  

    此致、

    Sebastian