This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:升压/EQ SMBus 寄存器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196562/ds100br410-boost-eq-smbus-register

器件型号:DS100BR410

你好。

我对 DS100BR410上的升压/ EQ SMBus 寄存器有疑问。

在数据表的第14页表5中、有一个用于设置 SMBus 中的增益的寄存器、但是如果我想更详细地设置16个电平该怎么办?

该寄存器与增益不成正比、因此无法进行详细设置。

例如、17dB 为015'h、19.2dB 为00B'h、这是一种非直观的变化。

您能否就此提供进一步的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、除表5中列出的16个选项外、我没有任何有关 EQ 升压设置的其他数据。 除了您尝试实现的这些选项之外、是否有特定的升压值? 对于大多数用例、我们建议使用表5中列出的设置之一。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    那么、该增益的电平增加与寄存器和值之间是否存在任何关系?

    由于从7.3dB 到16.6dB 有规律的增加、我想知道是否还有其他的增加
    部分、有一个可确定寄存器增益的标准。
    如果您能告诉我发生了什么(如果有)、我将不胜感激。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EQ 由多个级组成、这些级由升压寄存器的不同位控制。 不幸的是、我不确定哪个位控制哪个级。 升压电平不会以固定速率增加、因为每个级会以不同的量影响整体 EQ 升压。

    最棒的

    卢卡斯