This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:INT 上拉的规格查询

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197151/tca9539-q1-spec-inquiry-for-int-pull-up

器件型号:TCA9539-Q1

大家好、团队、

 

您能否在 TCA9539-Q1的数据表中解释有关以下句子的更多说明?

  (1)对于施加的高于 VCC 的电压、ICC 会增加。

当使用 VCC=1.8V 和 INT 上拉至3.3V 时、ICC 将增加多少?

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    ESD 单元不应反向偏置、因此当 INT 上拉至3.3V 时、1.8V 电源轨应该正常。 在 INT 引脚上使 VCC <上拉电压会允许更高的泄漏电流/电源电流、从而增加 ICC 电流。  

    此致、

    Tyler