This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:ADC &放大器;比较器模式

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195659/tic12400-q1-adc-comparator-mode

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

您好!

 在 TIC12400中、我从数据表中得知、输入引脚可配置为两种模式。 ADC 或比较器。 但在输入通道 IN0至 IN11中、ADC 只有一个阈值。 那么、可以有人解释一下、与比较器模式相比、在 ADC 模式下配置这些通道将会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth、

    工程师已收到您的问题的通知、并将于2023年2月14日在 CST 业务结束时作出回复。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    比较器模式只有4个电压阈值选项(2V、2.7V、3V 和4V)。  ADC 具有0-6V 范围、每个阈值可分配给1023个数字代码中的任何一个。  这样可提供大约5mV 的分辨率、并允许您设置一个自定义阈值、该阈值可能比比较器使用的4个通用阈值更适合您的特定应用。  例如、如果您需要5V、3.5V 甚至1V 阈值、ADC 就可以实现这些阈值。

    此外、除了设置用于确定开关状态变化并生成中断的阈值外、还可以回读原始 ADC 代码。  当 INx 引脚被配置为比较器模式时、这是不可用的额外信息、唯一可用的信息是 INx 引脚电压是高于还是低于阈值。  

    但是、"更好"是相对项、您可以单独为 ADC 或比较器模式配置引脚。  一些引脚可用于 ADC 模式、而其他引脚可同时用于比较器模式。  请随意使用最适合您应用需求的配置。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    TIC12400器件是否注意开关去抖?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    是的、该器件具有软件去抖方法、允许您配置最多4个连续的轮询周期、该周期的稳定读数与之前的状态不同、然后才能生成中断以指示开关的状态变化。  如果开关在轮询周期中弹跳、则连续轮询周期可能会在稳定时对不同的值进行采样。  要求多个连续轮询周期具有相同的值相当于硬件去抖滤波器。

    该器件将其称为检测滤波器、数据表的第8.3.9.5节对此进行了介绍。

    此致、

    Jonathan