This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:器件应用

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195362/dp83848i-device-application

器件型号:DP83848I

各位专家:

你好

请告知 DP83848IVVX/NOPB 是否适合以下条件:

电信传输设备:

采用数字技术,包括模拟信号的数字处理,并设计为以超过45Mbit/s 的最高多路复用水平的“数字传输速率”或超过90Mbit/s 的“数字传输总速率”运行;

请提供建议。

此致、

乔塞尔



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    DP83848是10/100 PHY、因此它应支持高达100Mbps 的速度。 您还在以太网 PHY 中寻找哪些其他功能? (例如:光纤、铜线接口、哪个 MII 接口)

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    你好。

    从您的角度来看、客户问这个项目是电信传输设备吗?

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    是的、此器件可实现客户所需的数据速率。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    你好

    由于此项目具有数字信号处理器、您能否告知此项目是否符合以下陈述:

    采用数字技术,包括模拟信号的数字处理,并设计为以超过45Mbit/s 的最高多路复用水平的“数字传输速率”或超过90Mbit/s 的“数字传输总速率”运行;

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    以太网 PHY 支持带宽、但如何发送数据包、在网络层(客户应用)处理数据包的长度。

    如果您可以使用应用的方框图进行说明、我可以更好地回答您的问题。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    这些问题针对贸易合规性、以查看该商品是否适合 ECCN 5A991.b.1。 我没有方框图。

    请提供建议。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    是的、此器件支持45Mbps 的传输速率和总计90Mbps 的传输速率。

    此致、
    Rahul