This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:光电二极管电流测量公式

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197689/onet1151l-photodiode-current-measurement-formula

器件型号:ONET1151L

您好!

我目前正在尝试对 ONET1151L 激光监控二极管实施电流测量。

我选择的范围为1540uA、但数据表中的公式令人困惑。

10位 ADC 上的1023不应等于最大1540 uA 电流?

谢谢

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    我认为部分混淆是由于我们具有耦合比。 请随附一个表、其中显示了耦合比与 PDRNG 和 Ibias 设置的关系。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../PDRNG-vs-BIASC-Ipd.xlsx