This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:驱动程序支持

Guru**** 2687955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197804/pca9548a-driver-support

器件型号:PCA9548A

您好专家、

客户使用  PCA9548APW 、需要 Win10/11的驱动程序。 示例代码也可以、他们可以自行修改。 我们是否有以下示例代码可供分享?  

Win10/11

2. ACPI 示例代码?  

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个用于 Linux 的驱动程序和用于许多微控制器的示例代码。

    Windows 没有适用于 μ I²C 器件的标准接口;您首先需要一个适用于 μ I²C 主器件的驱动程序。

    Linux 文档中有一个适用于 μ I²C 多路复用器的 ASL 示例: kernel.org/doc/html/v6.1/firmware-guide/acpi/i2c-muxes.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我们的收发器支持团队不提供用于 PCA9548APW 器件的 ACPI 代码示例或 Win10/11兼容驱动程序。 我们可以提供的最好的方法是在线搜索伪代码和驱动程序。  

    此致、

    Tyler