This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:同步以太网时钟

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197581/dp83tg720r-q1-sync-etherent-clock

器件型号:DP83TG720R-Q1

您好、专家、  

现在、我设计了一 个新的汽车网关、使用 DP83TG720R-Q1作为千兆位 PHY、并通过 RGMII 接口连接到 IFX Aurix TC39x MCU。  

除了标准 RGMII 信号外、AURIX TC399 还需要一个称为 GREFCLK 的125MHz 参考时钟用于 RGMII 接口。 默认情况下、该时钟将生成晶体振荡器或由以太网 PHY 或开关生成(见下图)。

我注意到  DP83TG720R-Q1数据表中的 CLKOUT 引脚、它仅输出25MHz 参考时钟、因此无法在 Aurix TC39x 中用作 GREFCLK。  

我找到了 一种替代方案、即使用同步以太网可以在链接时输出基于铜缆接收路径的125MHz 时钟、 DP83TG720R-Q1是否支持该功能? 我比较了其他 OEM 千兆 PHY、如 Marvell 和 Realteck、它们都支持此功能。

此外、您还能了解有关什么是同步以太网以及汽车中的相关应用的任何 TI 信息或学习材料、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GREFCLK 有哪些要求? 他们是否可以使用 CLKOUT 或 RGMII 的 RX_CLK?

    此致、

    Gerome