This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822HF

Guru**** 2504145 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197216/dp83822h-dp83822hf

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:TIDA-00299

很棒的酒店!

我们将 DP83822 Phy 与 ET1100一起用于 etcat 板中。

我们将使用 EFT 预合规性测试对电路板进行测试。 但在2kV 下、它们丢失了与 EtherCAT 主站的通信...DP83822应在 4KV 时为 A 类(请参阅数据表)。

在使用 KSZ8081的旧板中、我们没有同样的问题。

可以帮助我理解吗?

提前感谢

Tiziana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享您的原理图吗? 此外、我们还获得了基于 TIDA-00299和 DP83822的结果。 也请查看该参考设计。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    下面是我们的原理图:

    谢谢

    Tiziana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以附加更高分辨率的文件吗? 放大时、我在查看器件型号时遇到问题。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在进一步检查后、我们还注意到变压器连接器侧的 Bob-Smith 端接有问题。 您能否纠正此电路并确保 RC 网络隔离接地和 PHY 接地?

    此致、

    Gerome