This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401, SN74AXC4T774, SN74AVC32T245, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197239/tfp401a-tfp401a

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TFP401SN74AXC4T774SN74AVC32T245SN74AVC16T245

您好 TI 团队

我计划使用 TFP401A 将 HDMI 从 Raspberry Pi 转换为24位 RGB 数据(OLED 模块 Sony - ECX336CN)。

在 ECX336CN 上、内核模块的工作电压为1.8V。  由于 TFP401内核模块也 由1.8V 供电、 因此 RGB 数据无需电平转换器。 正确吗?

 

提前感谢您的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TFP401A 列出了 VOH 为2.4V、VOL 为0.8V 时 IOH 和 IOL 的测试条件。 因此、您确实需要一个电平转换器来连接1.8V  ECX336CN。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复、

    TI 是否有任何可支持1.8V 的 HDMI 转 RGB 转换器替代产品?

    或者什么是适用于高速 RGB 的最佳电平转换器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AXC 系列非常适合电平转换器,具体取决于通道数。 例如、SN74AXCxT245的通道数为 x、4通道数为 SN74AXC4T774。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢你的帮助。

    PCB 应该很小、因此可能无法容纳其中的6个电平转换器(24通道)。  

    我 需要 一个支持1.8V 电压的 HMI 至24位 RGB 转换器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将您的问题转移到了电平转换器组、以获得他们对电平转换器的建议。 但我们的产品系列中没有 HDMI 到1.8V RGB 解决方案。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ATI、

    您是否能够安装三个 SN74AXC8T425、两个 SN74AVC16T245或一个 SN74AVC32T245? 谢谢。

    此致、

    Michael。