This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:通过 USB 配置 TUSB4041I

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198257/tusb4041i-q1-configure-tusb4041i-by-usb

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I

您好!

我有一个具有 TUSB4041I 器件的定制板、没有 i2c 连接到它。  主机正在运行 Ubuntu 18.04。

我想禁用集线器的端口2。 如何才能做到这一点?  是否可以从 USB 端口配置集线器?

能否从 Linux USB 驱动程序禁用端口?

谢谢

Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boris

    USB 主机控制  器可以向 USB 集线器发送命令(清除端口功能)以禁用端口、但这些 USB 命令需要由主机而非集线器生成。   

    可以通过 I2C 使用禁用端口配置集线器、但这只能通过在器件初始复位后设置寄存器08h 来完成、不能实时配置。

    谢谢

    David