This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:在连接 DP 以外的差动视频输入源时无 HDMI 输出信号

Guru**** 2929180 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171, TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198172/sn65dp159-no-hdmi-output-signal-when-connecting-differents-video-input-sources-than-dp

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TMDS181TMDS171TDP0604

大家好、

我们开发了一款将 SN65DP159RGZR 模块用作 HDMI 转接驱动器的通信器件。 通过 DP-DP 电缆直接从 DP 视频源连接时、我们 可以通过 HDMI 输出正确观察视频信号图像。

当我们尝试通过 miniDP-DP、USB-C-DP 或 HDMI-DP 转换器电缆连接 miniDP、USB-C 或 HDMI 视频源时、会出现问题。 进行此连接时、我们在输出端看不到 HDMI 视频信号。  我们还验证了这些转换器是否可以与 PC 或该类型的视频源配合使用。

请告诉我们此问题的原因是什么? 此模块是否可能不支持视频到 DP 转换?

提前感谢。

此致、

Julio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio

    DP159是一款 DP++(交流耦合输入)转 HDMI 电平转换器。 对于 mini-DP 或 USB Type-C、您需要 DP 转 HDMI 有源协议转换器。 对于直流耦合输入 HDMI、由于 DP159是交流耦合输入、因此您必须使用外部终端网络。 也可以使用 TMDS171、TMDS181或 TDP0604。

    谢谢

    David