This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:数据表中分配给 VQFN 3x3mm 的两种封装:RGT0016A 和 RGT0016C

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197822/pca9534a-two-packages-assigned-to-vqfn-3x3mm-rgt0016a-and-rgt0016c-in-datasheet

器件型号:PCA9534A

您好!

对于3x3mm VQFN 封装、数据表中有两个不同外露散热焊盘尺寸的图(RGT0016A 和 RGT0016C)。 我找不到任何正确或与器件型号相关的信息。 我可能会选择较大的一个来同时安装这两个器件、但这并不是应该完成的。 是否有人知道哪种封装/封装是正确的?

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都是正确的;有两个制造基地使用不同的引线框。 您无法选择何时订购、甚至可能会将两者都放入同一卷带中。

    您必须使用能够处理两个焊盘的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clements。 这是我第一次看到这种奇怪的情况。