This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:LVDS 缓冲器选择

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100, DS15BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197506/sn65lvds100-lvds-buffer-seletction

器件型号:SN65LVDS100
主题中讨论的其他器件: DS15BR401

您好!

客户 需要 一个不带端接电阻器的缓冲器。

缓冲器的输入为 DS15BR401TSQ/NOPB (TI)输出。

SN65LVDS100 似乎 符合上述要求-内部没有端接电阻器。

解决方案对吗?

如果没有、您能帮助我 选择 合适的 LVDS 缓冲器吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该缓冲器没有集成的终端电阻器。

    具有集成端接电阻器的器件将被命名为"LVDT"(而不是"LVDS")或"LT"(而不是"LV")。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将 DS15BR401TSQ 芯片的输出信号(现有 PG 器件的信号输出)用作 SN65LVDS100芯片的 LVDS 信号输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;DS15BR401具有 LVDS 输出、用于连接 LVDS 输入。 DS15BR401数据表的"内部终端"一节指出、其 LVDS 输出"包含一个集成的100Ω Ω 终端电阻器、该电阻器用于最大限度地减少输出回波损耗、并且不能代替接收器件输入端的100 Ω 终端"; 另见图14。