This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:TUSB216放置建议

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198704/tusb216-tusb216-placement-recommendation

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件: TUSB213TUSB212

您好!  

客户正在考虑添加 TUSB216转接驱动器。

从 TUSB216数据表视图中、我们的应用属于前置通道情况、是否建议靠近连接器侧?

SI 的建议是将其放在用紫色圆圈标记的 MUX6后面,以便创建可兼容旁路的设计,是否有任何意见? 您能否提供仿真模型?

此致、

Randy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    如果应用是前置通道、则最好尽可能靠近连接器。

    遗憾的是、我们没有用于 TUSB216的 IBIS 或 HSpice 模型、但我们有用于 TUSB212/TUSB213的 HSpice 模型。 如果您的客户与 TI 签订了 NDA、并且可以提供 NDA ID、我们可以将其发送给他们。 顺便说一下 、我们有 TUSB216的 S 参数、但仅适用于低速和全速模式、这意味着在器件处于活动状态时、我们实际上没有任何东西。

    此致、

    Josh