This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:CRS 引脚的自举

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198600/dp83822i-bootstrap-for-crs-pin

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:AM5746

尊敬的技术支持团队:

CRS/CRS_DV 50kΩ 自举引脚的内部上拉电阻(k Ω)。

"表8-8. 建议的4级自举电阻比"描述了 mode3的 RH = 6.2kΩ Ω 和 RL = 1.96kΩ Ω。

该引脚连接到 PR2_MII0_CRS AM5746、并具有内部上拉或下拉电阻器。

您能否告诉我如何考虑 AM5746的内部电阻进行计算?

AM5746 数据表

------------------

(6)Ω kΩ= 900 μ A、kΩ kΩ= 3.090 μ A、最小 PD = 14.25 μ A、最大 PD = 24.8k Ω。 更多信息、请参阅 USB2.0规范的第7章、特别是信令/器件速度识别部分。

https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/am5746.pdf?ts=1676951560873&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FAM5746

------------------

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    理想情况下、我们需要找到一种方法来禁用 AM5746上的下拉电阻。 如果这是不可能的、那么我们可以使用具有1%容差的2.2K 电阻器、而不是1.96K 稳态。

    --
    此致、
    Gokul。