This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS302:IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线路供电设备设计

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198387/esds302-ieee-802-3cg-10base-t1l-power-over-data-lines-powered-device-design

器件型号:ESDS302

各位专家:

我们的客户在 应用手册"IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线路供电用电设备设计"(第5页)->图3-2中请求我们是否可以提供 PD 耦合和去耦网络的组件(或 BOM)的器件型号。

他希望将此设计(提取 DC 和数据)与10BaseT1-s 结合使用 如果可用、请分享。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我没有该电路的 BOM、该原理图上是否有一个组件让他们感到困惑? 大多数 部件都是分立式组件。  

    此致、

    Sebastian