This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159是否支持 p/n 极性反转或负温度?

Guru**** 2512005 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198441/sn65dp159-does-sn65dp159-support-p-n-polarity-reversal-or-negative-temperature

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:SN75DP159

SN65DP159 (或 SN75DP159)是否支持 p/n 极性反转功能、无论是40引脚封装还是48引脚封装? 还是仅48引脚型号支持?
SN65DP159 (或 SN75DP159)是否 支持负温度? 下面是我从规格中获取的屏幕截图、其中显示 SN65DP159支持负温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的我的回答、

    SN65DP159 (或 SN75DP159)是否支持 p/n 极性反转功能、无论是40引脚封装还是48引脚封装? 还是仅48引脚型号支持?

    40引脚-通过 I2C 寄存器0x09支持、不支持引脚搭接模式

    48引脚-通过 I2C 寄存器0x09和引脚设置模式支持

    SN65DP159 (或 SN75DP159)是否 支持负温度? 下面是我从规格中获取的屏幕截图、其中显示 SN65DP159支持负温度

    是的、SN65DP159的温度范围为-40至85C。  

    谢谢

    David