This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:支持 HBR2和 PSR2的 EDP 转接驱动器

Guru**** 2881510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198660/tdp142-edp-redriver-supporting-hbr2-and-psr2

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件: SN65DP141

大家好、

我的客户正在寻找支持 HBR2和 PSR2的 eDP 转接驱动器/重定时器。 TDP142或 SN65DP141是否 支持 PSR2?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay

    TDP142和 SN65DP141均不支持 PSR2。 我们的产品系列中没有可支持此功能的解决方案。

    谢谢

    David