This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204的问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198629/tmds1204-questions-of-tmds1204

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件:TDP1204

尊敬的团队:

 您能为 HDMI 矩阵解决方案提供建议

 

  1. 通过 I2S 旁路 Dolby Atmos
  2. 支持 Dolby Vision
  3. 4K/120fps 和8K/60fps、支持 VRR、HDMI 2.1 FRL
  4. 4in-2out、通过这个 IO 放置是可以的

 

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    他们是否在寻找 HDMI2.1发送器? 我们仅提供 TDP1204或 TMDS1204、这是一款线性/受限的 HDMI2.1 FRL 转接驱动器、似乎不适合他们的需求。

    谢谢

    David